DOCA0189DE–05

Schaltschütze - Technische Daten

Die Schütze sind zwischen dem internen Elektronikschaltkreis und den Ein-/Ausgangskanälen elektrisch isoliert. Diese Grenzwerte werden durch die Umgebungskenndaten, die Polkenndaten und die Kenndaten des Steuermoduls unten beschrieben. Dieses Gerät erfüllt die in den Tabellen angegebenen CE-Anforderungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?