DOCA0189DE–05

Ir/FLA-Einstellung

Die Einstellung Ir/FLA entspricht dem Nennstrom des Motors oder der Volllast-Ampere und kann mit einem Drehschalter mit 64 Stellungen eingestellt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?