DOCA0189DE–05

Mit Fernverschleißdiagnosemodul

Bei erweiterten Schützen mit optionalem Fernverschleißdiagnosemodul muss die Verschleißdiagnose am Fernverschleißdiagnosemodul zurückgesetzt werden.

Nach der Verschleißerkennung befindet sich die Reset-Taste am Fernverschleißdiagnosemodul rechts.

Um die Verschleißdiagnose nach dem Austausch der Schaltmodule zurückzusetzen, setzen Sie die Reset-Taste nach links.

Nach dem Zurücksetzen und nach dem Einschalten von A1-A2 befindet sich das Schütz 10 Sekunden lang in der Reset-Sequenz: Die Diagnose-LED blinkt und das Schütz bleibt geöffnet. Es schließt nach den 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?