DOCA0189DE–05

Sicherheitshinweise

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren für elektrische Anlagen an. Siehe NFPA 70E, CSA Z462,NOM 029-STPS oder äquivalente lokale Bestimmungen.
  • Dieses Gerät darf ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften installiert und gewartet werden.
  • Schalten Sie die gesamte Spannungsversorgung der Anlage aus, bevor Sie Arbeiten an dieser Anlage vornehmen.
  • Verwenden Sie für den Betrieb dieses Geräts und jeglicher verbundener Produkte ausschließlich die vorgeschriebenen Spannungswerte.
  • Netzstromkreise müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften verdrahtet und geschützt werden.
  • Vorsicht vor potenziellen Gefahrenquellen. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich sorgfältig auf Werkzeuge und Gegenstände, die ggf. im Innern des Geräts vergessen wurden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?