DOCA0189DE–05

Einphasige Motoranwendung

Überblick

TeSys Giga-Schütze und -Überlastrelais können zur Steuerung und zum Schutz einphasiger asynchroner Motoren eingesetzt werden.

Das TeSys Giga-Überlastrelais schützt einen einphasigen Motor vor thermischer Überlast. Der thermische Überlastschutz muss der Anwendung entsprechend eingestellt werden, siehe Thermischer Überlastschutz.

Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müssen der Phasenunsymmetrieschutz (siehe Schutz gegen Phasenunsymmetrie) und der Erdschlussschutz (siehe Erdschlussschutz) deaktiviert werden.

Anschlussschema

Der einphasige Motor muss wie in den nachstehenden Verdrahtungsplänen angegeben angeschlossen werden.

Anschluss an Überlastrelais und Schütz montiert

Anschluss an Standalone-Überlastrelais

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?