DOCA0189DE–05

Installation der Gehäuseanschlüsse

Gehäuseanschlüsse können für die Verbindung von Schützen und Überlastrelais mit folgenden Klemmenverlängerungen verwendet werden:

  • gerade Anschlussverlängerungen

  • Anschlussverbreiterungen

  • Klemmenadapter für Gehäuseanschlüsse

  1. Stecken Sie den Gehäuseanschluss in die Klemmenerweiterung.

  2. Führen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe durch den Gehäuseanschluss und die Öffnung oben an der Klemmenerweiterung ein.

  3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.

  4. Stecken Sie das Kabel des Netzkreises in den Gehäuseanschluss.

  5. Ziehen Sie die Gehäuseanschluss-Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Weitere Informationen zur Installation und Verbindung von Gehäuseanschlüssen finden Sie im mit den Gehäuseanschlüssen gelieferten Handbuch.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?