DOCA0189DE–05

Diagnosefunktionen

Kontaktverschleißdiagnose

Der Kontaktverschleiß nimmt bei jedem Stromausfall des Schützes im Leistungskreis zu.

Der im Steuermodul integrierte Kontaktverschleißalgorithmus berechnet die verbleibende Lebensdauer der Kontakte. Wenn die verbleibende Lebensdauer der Kontakte unter 15 % liegt, wird dies angezeigt:

  • Lokal über die Diagnose-LED an der Frontseite des Schützes

  • Dezentral über das optionale dezentrale Verschleißdiagnosemodul, Option nur verfügbar mit erweitertem Schütz

Mit dieser Diagnoseanzeige kann eine vorbeugende Wartung geplant werden, um den kompletten Satz an Schaltmodulen auszutauschen und eine Ausfallwartung zu vermeiden.

Informationen zum Austausch der Schaltmodule und zum Zurücksetzen der Kontaktverschleißdiagnose finden Sie unter Austausch von Schaltmodulen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?