DOCA0189DE–05

Sammelschienen- oder Ösenanschluss

  1. Platzieren Sie die Schiene oder den Kabelschuh des Stromkreises an der Anschlussverlängerung.

  2. Schließen Sie die Anschlussverlängerungen mithilfe der Schrauben, die im Lieferumfang der Anschlussverlängerungen enthalten sind, an den Stromkreis an.

  3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an. Die Anzugsmomente entsprechen denjenigen für den Anschluss der Anschlussverlängerungen am Schütz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?