DOCA0189DE–05

Über das Handbuch

Deckungsbereich des Dokuments

Mithilfe dieses Handbuchs können Sie:

  • sich mit den mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Komponenten der TeSys Giga-Serie vertraut machen:

    • TeSys Control-Giga – Schütze

    • TeSys Protect-Giga – Elektronische Überlastrelais

  • Montieren und verdrahten Sie die Schütze und Überlastrelais .

Gültigkeitshinweis

Dieses Installationshandbuch gilt für TeSys Control-Giga – Schütze
und TeSys Protect-Giga – Elektronische Überlastrelais mit den nachstehend aufgeführten Konfigurationen:

  • 3-polige und 4-polige Schütze :

    • 10-AC-3-Nennleistungen in 3 Baugrößen:

      • 115-150-185-225 A

      • 265-330-400-500 A

      • 630-800 A

    • 2 Typen von Schütze n:

      • TeSys Giga Schaltschütze - Erweiterte Version

      • TeSys Giga Schaltschütze - Standardversion

  • Überlastrelais: 4 Strombemessungsbereiche in 3 Baugrößen:

    • 28-115 A und 57-225 A

    • 125-500 A

    • 160-630 A

Die Verfügbarkeit einiger der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen hängt von den physischen Modulen ab, die auf den Schütze n und Überlastrelais installiert sind.

Online-Informationen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit aktualisiert werden. Schneider Electric empfiehlt nachdrücklich, dass Sie die jeweils neueste und zuletzt veröffentlichte Version auf der Website www.se.com/ww/en/download verwenden.

Die im vorliegenden Dokument beschriebenen technischen Merkmale sind ebenfalls online verfügbar. Um auf die Online-Informationen zuzugreifen, gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric www.se.com.

Die in diesem Handbuch vorgestellten technischen Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden. Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Informationen in diesem Handbuch und den Online-Informationen feststellen, verwenden Sie die Online-Informationen.

Informationen zur Konformität mit Umweltrichtlinien wie RoHS, REACH, PEP und EOLI finden Sie unter www.se.com/green-premium .

Verwandte Dokumentation

Dokumenttitel

Beschreibung

Dokumentnummer

TeSys Control - Giga Schütze und TeSys Protect - Giga Elektronische Überlastrelais - Katalog

Beschreibung der Schütze und Überlastrelais

LVCATESG_EN

TeSys Control Giga-Serie – Schütze – Kurzanleitung

Beschreibung der Installation der Schütze

GDE2324401

TeSys Protect Giga-Serie – Elektronische thermische Überlastrelais – Kurzanleitung

Beschreibung der Installation der Überlastrelais

NNZ5249001

TeSys Control Giga-Serie – Hilfskontakte mit Steckklemmen – Kurzanleitung

Beschreibung der Installation der Hilfskontakte mit Steck-

NNZ5266201

TeSys Control Giga-Serie - Nachrüstsatz für Schütze - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage der Schütze auf Montageplatte mithilfe des Nachrüstsatzes

NNZ4443401

TeSys Control Giga-Serie - Fernverschleißdiagnosemodul - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Fernverschleißdiagnosemoduls

NNZ4807901

TeSys Control Giga-Serie - Netzanschlusszubehör - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Netzanschlusszubehörs

NNZ4793901

TeSys Control Giga-Serie - Flexible Anschlussverlängerungen - Kurzanleitung

Beschreibung des Anschlusses eines Kompaktleistungsschalters an ein LC1G-Schütz

NNZ9700101

TeSys Control Giga-Serie - Kabelspeicher - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Kabelspeichers

NNZ5141101

TeSys Control Giga-Serie - Steuermodul - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Steuermoduls

NNZ5142501

TeSys Control Giga-Serie - Schaltmodul - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Schaltmoduls

NNZ5266601

TeSys Control Giga-Serie - IP20-Klemmenschutzabdeckungen für Schütze LC1G115-500 - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage von IP20-Klemmenabdeckungen an Schützen LC1G115-500

NNZ4804701

TeSys Control Giga-Serie - IP20-Klemmenschutzabdeckungen für Schütze LC1G630-800 - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage von IP20-Klemmenabdeckungen an Schützen LC1G630-800

JYT9976501

TeSys Control Giga-Serie - Kombinationszubehör - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage der mechanischen Verriegelung und der Verbindungsschienen

NNZ4813501

TeSys Control Giga-Serie - Phasentrenner - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Phasentrenners

JYT2250601

TeSys Control Giga-Serie - Steckklemmenadapter - Kurzanleitung

Beschreibt die Montage des Steckklemmenadapters

NNZ5142001

TeSys Protect Giga-Serie - Montagesockel - Kurzanleitung

Beschreibung der Montage des Standalone-Überlastrelais auf dem Montagesockel

NNZ4806801

Warenzeichen

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?