DOCA0189DE–05

Schienenmontage

Führen Sie die folgende Prozedur aus, um die Schienen an den Stromklemmen des Schaltschütz oder Überlastrelais zu befestigen.
  1. Platzieren Sie die Schienen an den Leistungsklemmen des Schaltschütz oder Überlastrelais .
  2. Führen Sie die Schrauben durch die Schienen und die Leistungsklemmen und ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.

    Schaltschütz Überlastrelais

    Schraubenart

    Anzugsmoment

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Inbusschlüssel

    18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265-500

    LR9G500

    Innensechskantschlüssel

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    LR9G630

    Innensechskantschlüssel

    58±5,8 N•m (513±51.3 lb-in)

    HINWEIS: Sie können auch zwei Schienen für die Netzanschlüsse installieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?