Sicherheitsvorkehrungen
Machen Sie sich mit den folgenden Vorsichtsmaßnahmen vertraut, bevor Sie in diesem Handbuch beschriebene Arbeiten durchführen.
GEFAHR |
|---|
|
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Warnung California Proposition 65
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien
aussetzen, einschließlich Styrol, das dem Bundesstaat Kalifornien
als Krebsverursacher bekannt ist, und Bisphenol A, das bekanntermaßen
Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursacht. Weitere
Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov
.
Vorgesehene Verwendung
Bei den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten handelt es sich um Niederspannungs-Schaltanlagen, die für den industriellen Einsatz in industriellen oder gewerblichen Anwendungen ausgelegt sind.
Das Produkt darf nur in Übereinstimmung mit sämtlichen geltenden Sicherheitsvorschriften und -regelungen, den genannten Anforderungen und den technischen Daten verwendet werden.
Vor der Verwendung des Produkts müssen Sie eine Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung der geplanten Anwendung durchführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse sind geeignete sicherheitsbezogene Maßnahmen zu ergreifen.
Da das Produkt als Teil einer Maschine oder eines Prozesses verwendet wird, muss die Personensicherheit durch die Ausführung des Gesamtsystems gewährleistet werden.
Das Produkt darf nur mit den spezifizierten Kabeln und Zubehörteilen betrieben werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und -ersatzteile. Jede Verwendung außer der ausdrücklich zugelassenen Verwendung ist untersagt und kann unvorhergesehene Gefahren und Risiken zur Folge haben.
GEFAHR