DOCA0189DE–05

Zwei-Schütze-Umschalter

Beschreibung der Umschaltanwendung

Ein Umschaltschützpaar gewährleistet die Kontinuität des Betriebs einer Anlage und das Energiemanagement. Es schaltet zwischen:

  • Einer Spannungsversorgungsquelle M (Hauptstrom), die normalerweise die Anlage versorgt.

  • Einer Spannungsversorgungsquelle S (Standby), bei der es sich um eine Zuleitung aus einem zusätzlichen Netz oder um einen Generator handeln kann.

Die Versorgungsquellen sind dreiphasig oder dreiphasig + Nullleiter.

Die beiden Schütze müssen mechanisch und elektrisch verriegelt sein, um eine auch nur vorübergehende Parallelschaltung der beiden Spannungsversorgungen zu verhindern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?