DOCA0189DE–05

Montageverfahren

VORSICHT
Absturzgefahr
Sichern Sie das Überlastrelais immer mit den Schrauben am Schütz.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Überlastrelais auf dem Schaltschütz zu montieren:

HINWEIS: Montieren Sie das Überlastrelais zusammen mit dem Schütz, bevor Sie die Baugruppe auf der Platte installieren.
  1. Bei erweitertem Schütz: Entfernen Sie den Kabelspeicher von den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Schützes.

    Bei Standardschütz: Entfernen Sie die 3 Mutterhalterungen mit einem Schraubendreher von den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Schützes.

  2. Drücken Sie den Phasenadapter nach außen.

  3. Entfernen Sie den Phasenadapter vom Überlastrelais .

  4. Platzieren Sie das Überlastrelais , das dem Schaltschütz nachgeschaltet ist.

  5. Drücken Sie das Überlastrelais nach innen, um es automatisch mit einem Klick zu verriegeln.

  6. Setzen Sie die Schrauben an die Leistungsklemmen des Schaltschütz es ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Schaltschütz

Überlastrelais

Werkzeug

Anzugsmoment

Schrauben

LC1G115-225

LR9G115-225

Inbusschlüssel

18±1.8 N•m
(159 ±15.9 lb-in)

M8

LC1G265-500

LR9G500

Innensechskantschlüssel

35±3.5 N•m
(310 ±31 lb-in)

M10

LC1G630-800

LR9G630

Innensechskantschlüssel

58±5.8 N•m
(513 ±51,3 lb-in)

M12

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.