Stern-Dreieck-Starter
Beschreibung der Stern-Dreieck-Anwendung
Der Stern-Dreieck-Motorstarter wird für Folgendes verwendet:
-
Motoren, die im Leerlauf starten.
-
Motoren mit geringem Lastmoment.
-
Motor mit einem mit der Drehzahl ansteigenden Lastmoment, um die Belastung des Motors im Verteilernetz beim Anlaufen des Motors zu reduzieren.
Merkmale der Stern-Dreieck-Startmethode:
-
Reduzierung des Anlaufstroms
-
Reduzierung des Spannungsabfalls
Diese Anlaufmethode ist bei Drehstrommotoren anwendbar, bei denen alle sechs Statorklemmen zugänglich sind und deren Dreieckanschlussspannung der Hauptspannung entspricht. Bei dieser Methode ist die Kombination von drei Schützen erforderlich. Sie ermöglicht das Starten des Motors mit reduzierter Spannung aufgrund der Sternschaltung der Statorwicklungen:
-
Das Anlaufmoment in der Sternschaltung wird auf ein Drittel des direkten Anlaufmoments reduziert, d. h. auf etwa 50 % des Nennmoments.
-
Der Einschaltstrom in der Sternschaltung entspricht etwa dem 1,8- bis 2,6-Fachen des Nennstroms.
Der Übergang von der Stern- zur Dreieckschaltung sollte erfolgen, wenn die Maschine ihre Drehzahl erreicht hat. Ein zu schneller Anstieg des Lastmoments würde dazu führen, dass die stabilisierte Anlaufgeschwindigkeit zu niedrig ist und somit keinen Vorteil bei dieser Anlaufmethode hätte. Dies ist der Fall bei bestimmten Maschinen, deren Lastmoment von der Maschinendrehzahl abhängt (z. B. bei Zentrifugalmaschinen).
Stern-Dreieck-Schütze
Der Stern-Dreieck-Starter erfordert die Kombination aus drei Schützen:
-
Netzschütz (L, KM2)
-
Sternschütz (Y, KM1)
-
Dreieckschütz (Δ, KM3)
Das Netzschütz und das Dreieckschütz haben dieselbe Nennleistung und sind für den Motor-Laststrom/√3 ausgelegt.
Das Sternschütz ist für den Motor-Laststrom/3 ausgelegt. Das Sternschütz kann die folgende Größe haben:
-
Die gleiche Größe wie die Netz- und Dreieckschütze
-
Eine Größe unter der Größe der Netz- und Dreieckschütze
Die Stern- und Dreiecksschütze müssen mechanisch und elektrisch verriegelt sein, um Kurzschlüsse während des Übergangs der Motorstatorverbindungen zu vermeiden.
Die mechanische Verriegelung hängt von der Art der drei Schütze ab.
|
Netz- und Dreieckschütze |
Sternschütz |
Mechanische Verriegelung |
Überlastrelais |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9G970 |
LR9G115-225 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9G970 |
LR9G500 |
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9G973 |
LR9G630 |
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9G971 |
LR9G500 |
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9G972 |
LR9G630 |
Überlastschutz der Stern-Dreieck-Starter
Der thermische Überlastschutz des Motors in einem Stern-Dreieck-Starter kann durch ein TeSys Giga-Überlastrelais gewährleistet werden. Die Nennleistung des Überlastrelais entspricht der Nennleistung der Netz- und Dreieckschütze. Der Ir/FLA-Schwellenwert des thermischen Überlastschutzes wird auf den Motor-Laststrom/√3 eingestellt.
Das thermische Überlastrelais kann
-
direkt unter dem Netzschütz montiert werden (empfohlen) oder
-
freistehend montiert und zwischen den Statorklemmen des Motors und dem Dreieckschütz angeschlossen werden.
Weitere Informationen zum Leistungskreis und den Schaltplänen des Stern-Dreieck-Starters finden Sie unter Schaltplan der Spannungsversorgung und Schaltplan der Steuerung.
Video zur Stern-Dreieck-Montage
Um ein Demo-Video über die Montage von drei Schützen für eine Stern-Dreieck-Anwendung aufzurufen, klicken Sie hier, scannen Sie den QR-Code oder kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in Ihren Webbrowser ein.