DOCA0189DE–05

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verdrahtung

Machen Sie sich gründlich mit den folgenden Vorsichtsmaßnahmen vertraut, bevor Sie die Geräte verdrahten.

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) und wenden Sie sichere Arbeitsverfahren für elektrische Anlagen an. Siehe NFPA 70E, CSA Z462,NOM 029-STPS oder äquivalente lokale Bestimmungen.
  • Dieses Gerät darf ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften installiert und gewartet werden.
  • Schalten Sie alle Spannungsversorgungen ab, bevor Sie Arbeiten an diesem Gerät vornehmen.
  • Verwenden Sie für den Betrieb dieses Geräts und jeglicher verbundener Produkte ausschließlich die vorgeschriebenen Spannungswerte.
  • Netzstromkreise müssen gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften verdrahtet und geschützt werden.
  • Vorsicht vor potenziellen Gefahrenquellen. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich sorgfältig auf Werkzeuge und Gegenstände, die ggf. im Innern des Geräts vergessen wurden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

WARNUNG
BRANDGEFAHR
  • Verwenden Sie nur den angegebenen Kabelquerschnitt mit dem Gerät und beachten Sie die angegebenen Verdrahtungsanforderungen.
  • Ziehen Sie die Anschlüsse mit den vorgegebenen Anzugsmomenten an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verlegen Sie Niederpegel-Steuerkabel und Stromkabel immer separat.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?