DOCA0189DE–05

Überblick

TeSys Protect-Giga – Elektronische Überlastrelais sind elektronische thermische Überlastrelais mit eigener Stromquelle und therm ischem Speicher. Sie schützen drei- oder einphasige Asynchronmotoren mit 50/60 Hz.

Die TeSys Giga-Überlastrelais können direkt an TeSys Giga-Schützen der gleichen Größe oder eigenständig montiert werden.

Die Überlastrelais bieten folgende strombasierte Schutzfunktionen:

  • Thermischer Überlastschutz

  • Erdschlussschutz

  • Schutz gegen Phasenunsymmetrie

  • Schutz gegen Phasenausfälle

Die Überlastrelais sind nicht für den DC-Motorschutz kompatibel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?