DOCA0189DE–05

Erdschlussschutz

Überblick

Der Erdschlussschutz wird verwendet, um Asynchronmotoren gegen Erdschlussfehler gemäß den Normen IEC 60947-4-1 und UL 60947-4-1 zu schützen.

Der Schutztyp ist Klasse A gemäß der Norm UL 60947-4-1.

Der Erdschlussschutz kann zum Schutz von dreiphasigen IE1-, IE2-, IE3- und IE4-Asynchronmotoren verwendet werden.

Ein Erdschluss tritt auf, wenn die Isolierung aufgrund von Vibrationen oder Feuchtigkeit im Lastkreis abfällt.

Einstellungen

In der nachstehenden Tabelle wird die Position des Drehschalters zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Erdschlussschutzes angegeben.

Der Erdschlussschutz ist aktiviert. Ig = 0,75 Ir.

Der Erdschlussschutz ist deaktiviert.

Betrieb

Das Überlastrelais berechnet den Erdschlussstrom Ig kontinuierlich. Wenn der Erdschlussstrom Ig über 10 % liegt, löst das Relais in 1±20 % s aus.

Manuelles Rücksetzen

Der Erdschlussschutz kann nur manuell zurückgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Reset der Auslösung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?