Schaltschütz -Anpassung
Überblick
Kabelspeicher-Anschlussblöcke ermöglichen den Austausch von Schützen ohne Trennung der Netzanschlüsse.
Die Verbindungsblöcke für den Kabelspeicher werden auf 3- und 4-poligen erweiterten Schützen installiert. Sie können optional auf 3- und 4-poligen Standardschützen installiert werden.
|
Beschreibung |
Kompatibel mit Schützen |
Referenz des Kabelspeichers |
|
Kabelspeicher für 3-polige Schütze - zur Befestigung von Kabeln bei Austausch des Schützes |
LC1G115-225 |
LA9G3101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G3103 |
|
|
Kabelspeicher für 4-polige Schütze - zur Befestigung von Kabeln bei Austausch des Schützes |
LC1G115-225 |
LA9G4101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G4102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G4103 |
In diesem Abschnitt wird die Installation der Kabelspeicher-Anschlussblöcke auf dem Standardschütz Schaltschütz beschrieben.
Installation der Anschlussblöcke für den Kabelspeicher auf dem Standardschütz Schaltschütz
-
Setzen Sie den Schraubendreher auf die Schaltschütz -Leistungsklemmen, um die Schnappmutter zu entfernen.
-
Drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn.
-
Ziehen Sie die Schnappmutter nach außen, um sie zu entfernen.
HINWEIS: Entfernen Sie alle sechs Muttern auf dieselbe Weise. Halten Sie die Sicherungsmuttern zur weiteren Verwendung beiseite. -
Bringen Sie die Kabelspeicher-Anschlussblöcke an den Schaltschütz -Leistungsklemmen an.
-
Drücken Sie die Taste nach innen, um sie automatisch mit einem Klick zu verriegeln.
-
Setzen Sie die Sicherungsmutter wieder auf die Leistungsklemmen des Kabelspeichers.
-
Ziehen Sie die Schrauben mit dem richtigen Anzugsmoment an.
| Schaltschütz |
Anzugsmoment |
Werkzeug |
Schrauben |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in) |
Inbusschlüssel |
M8 |
|
LC1G265-500 |
35±3,5 N•m (310±31 lb-in) |
Innensechskantschlüssel |
M10 |
|
LC1G630-800 |
58±5,8 N•m (513±51.3 lb-in) |
Innensechskantschlüssel |
M12 |