DOCA0189DE–05

Vorgehensweise zur Installation

Führen Sie das folgende Verfahren aus, um ein TeSys Schaltschütz auf der Nachrüstbasis zu installieren.
  1. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben aus den Befestigungslöchern des TeSys F-Schützes.
  2. Entfernen Sie das TeSys F-Schütz.
  3. Bringen Sie die Nachrüstbasis an den Befestigungslöchern des TeSys F-Schützes an. Verwenden Sie die Bohrungen an der Nachrüstbasis, die dem auszutauschenden TeSys F-Schütz entsprechen (siehe Montage des TeSys Schaltschütz auf der Nachrüstbasis).
  4. Setzen Sie die vier Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie mithilfe des Schraubendrehers PZ2 mit dem richtigen Anzugsmoment fest.

    HINWEIS: Verwenden Sie die Schrauben des TeSys F-Schützes, um die Nachrüstbasis zu installieren.

  5. Setzen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Nachrüstbasis ein und ziehen Sie sie fest.
  6. Platzieren Sie das Schaltschütz auf dem Kurzschraubenkopf.
  7. Setzen Sie die langen Schrauben (B) ein und ziehen Sie sie mithilfe des Schraubendrehers PZ2 mit dem richtigen Anzugsmoment fest.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?