DOCA0189DE–05

Timer zur Steuerung der Schütze

Für die Stern-Dreieck-Verbindung kann der Timer RE17RMMWS (TMR) verwendet werden, um das Schütz bis zu 250 V zu steuern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?