DOCA0189DE–05

Zwei-Schütze-Reverser

Beschreibung der Reverser-Anwendung

Ein Wendeschützpaar ermöglicht die Steuerung eines Drehstrommotors in zwei Richtungen.

Es schaltet die Reihenfolge der Phasen, die den Motor versorgen von UVW zu UWV um:

  • Die Phasendrehrichtung ist UVW: der Motor dreht sich vorwärts.

  • Die Phasendrehrichtung ist UWV: Der Motor dreht sich rückwärts.

Die beiden Schütze müssen mechanisch und elektrisch verriegelt sein, um zu verhindern, dass beide Schütze gleichzeitig geschlossen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?