DOCA0189DE–05

Steuermodus

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Die Dimensionierung der Befehlskomponenten erfolgt gemäß den Kenndaten des Steuerkreises.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Erweitertes Schütz

Mit SPS-Eingangsschalter in Stellung AUS

Die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 dienen zur Steuerung des erweiterten Schützes. Die Steuermodi und die Steuerungsverkabelung entsprechen denen eines Standardschützes (siehe Standardschütz für Details).

Die Klemmen des Steuermoduls X1-X2-X3 werden nicht verwendet und müssen nicht verdrahtet werden.

Zweileitermodus: Dauerbefehl

Dreileitermodus: Impulsbefehl

Mit SPS-Eingangsschalter in Stellung EIN

Die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 werden zur Versorgung der Elektronik und der Spule des Steuermoduls verwendet.

Die Klemmen des Steuermoduls X1-X2-X3 werden verwendet, um das Schütz über 24-VDC-Steuerbefehle zu schließen und zu öffnen.

Die Pole werden geschlossen, sobald die Steuerspannung an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angelegt wird und der Befehl an den Klemmen X1 und X3 eingeschaltet ist.

Die Pole sind geöffnet, sobald der Befehl an den X1- und X3-Klemmen AUS ist oder wenn die Steuerspannung von den Klemmen des Steuermoduls A1-A2 entfernt wird.

Abhängig vom Schaltplan des Steuerkreises kann der Steuermodus der Zweileiter- oder der Dreileitermodus sein (siehe Standardschütz für Details).

Zweileitermodus: Dauerbefehl

Dreileitermodus: Impulsbefehl

Standardschütz

Spulenspannungsversorgung und Steuersignal sind dasselbe Signal und verwenden nur einen an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angeschlossenen Kanal.

Die Pole werden geschlossen, sobald die Steuerspannung an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angelegt wird.

Die Pole sind geöffnet, sobald die Steuerspannung von den Klemmen des Steuermoduls A1-A2 entfernt wird.

Abhängig vom Schaltplan des Steuerkreises hat der Steuermodus zwei Typen:

  • Typ „Gehalten“ (Zweileitermodus)

  • Typ „Impuls“ (Dreileitermodus)

Zweileitermodus: Der Befehl ist vom Typ „Gehalten“. Die Pole werden geschlossen und bleiben geschlossen, sobald der Befehl eingeschaltet wird.

Die Pole öffnen sich und bleiben geöffnet, sobald der Befehl ausgeschaltet wird.

Dreileitermodus: Die Befehle sind vom Typ „Impuls“. Es sind ein NO-Hilfskontakt und zwei Befehlskomponenten erforderlich.

Die Pole schließen, sobald ein Impulsbefehl EIN vorliegt. Die Pole bleiben bis zu einem Impulsbefehl AUS geschlossen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.