MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Temperatura externa

La temperatura externa se muestra en función de los valores del sensor de temperatura externa. Puede ajustar el intervalo para solicitar valores a través del bus.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

Temperatura ext.

Texto para unidad

°C

   

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?