MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

La conexión se lleva a cabo a través del objeto de Conmutar o del objeto Atenuación de luminosidad.

La atenuación es llevada a cabo a través del objeto Atenuación de luminosidad.

Una función de atenuación requiere, como mínimo, 2 direcciones de grupo. La primera dirección de grupo vincula los objetos de conmutación del dispositivo con los objetos de conmutación del canal de atenuación. La segunda dirección de grupo vincula los objetos de atenuación del dispositivo con los objetos de atenuación de la herramienta de atenuación.

La indicación de estado se controla a través de los objetos Cambio, estado y Luminosidad, estado.

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1 Función 1

Conmutación

1 bit

Envía

1.001 conmutar

246

Pantalla 1 Función 1

Atenuación de luminosidad

1 byte

Envía

5.001 porcentaje (0..100 %)

249

Pantalla 1 Función 1

Conmutación, estado

1 bit

Envía, recibe, actualiza

1.001 conmutar

251

Pantalla 1 Función 1

Luminosidad, estado

1 byte

Envía, recibe, actualiza

5.001 porcentaje (0..100 %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?