MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

El objeto Activador de escena principal recibe el número de escena (1 – 64) de uno de los botones o de otro sensor. A continuación, todas las salidas con ese número de escena específico envían el objeto (1 bit, 1 byte, 2 bytes).

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

6

Grupo de escenas

Activador de escena principal

1 byte

Envía, recibe

17.001 número de escena

7

Grupo de la 1ª escena

Subescena salida 1

1 bit

1 byte

2 bytes

Envía

1.001 conmutar

5.010 contador pulsaciones

7.001 pulsaciones

8

Subescena salida 2

9

Subescena salida 3

10

Subescena salida 4

11

Subescena salida 5

12

Subescena salida 6

13

Subescena salida 7

14

Subescena salida 8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?