MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Temperatura interna

La temperatura interna se muestra en función del valor del sensor de temperatura interna. No existe un objeto especial de grupo de temperatura interna para el Indicador de la calidad del aire.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

Temperatura int.

Texto para unidad

°C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?