DOCA0270PTBR-01

Especificações do módulo de E/S analógico

Especificações de entrada/saída

Canal

Entradas

Saída

Fonte de alimentação nominal

24 VCC

Resolução, máxima

16 bits ou 15 bits + sinal

12 bits (4.096 pontos)

Extensão do cabo, máximo

Cabo blindado de 30 m (98 pés)

Tipo de sinal: Entradas

Canal

Entradas

Tipo de sinal

Tensão

Corrente

Termopar

RTD de 3 fios

Faixa

0 – 10 VCC
−10 a +10 VCC

0 – 20 mA
4 – 20 mA

Tipos K, J, R, S, B, E, T, N, C

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Tipo de sinal: Saída

Canal

Saída

Tipo de sinal

Tensão

Corrente

Faixa

0 – 10 VCC
−10 a +10 VCC

0 – 20 mA
4 – 20 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?