Avatar-Prognosealarme
Prognosealarme (PA) machen Sie auf mögliche Ereignisse der Anwendungen aufmerksam, die überwacht werden. Prognosealarme werden durch eine Kombination aus Schutzfunktionen und PV-Eingangsbedingungen ausgelöst. In diesem Abschnitt werden die Konfiguration und die Anforderungen für die Prognosealarm-Funktion beschrieben.
Die folgende Liste enthält die Avatars mit konfigurierbaren Prognosealarmen:
-
Motor – Eine Richtung
-
Motor – Zwei Richtungen
-
Motor Y/D – Eine Richtung
-
Motor Y/D – Zwei Richtungen
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten
-
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen
-
Pumpe
-
Förderband – Eine Richtung
-
Förderband – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2*
-
Förderband – Zwei Richtungen
-
Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
Sie können Prognosealarme einrichten, um eine spezifische Nachricht für eine Schutzfunktion zu senden, ohne dafür eine PV-Eingangsbedingung zuzuweisen. PV-Eingangsbedingungen, die Prognosealarme auslösen, treten auf, wenn sich die konfigurierten PV-Eingänge des Avatars innerhalb eines ausgewählten Betriebsbereichs befinden, der durch konfigurierbare Ansprechwerte festgelegt wird. Wenn entweder der Schutzfunktionsalarm zurückgesetzt wird oder die PV-Eingänge den ausgewählten Betriebsbereich verlassen, wird der Prognosealarm zurückgesetzt. Die Avatars unterstützen bis zu zehn Prognosealarme.
Avatars mit Prognosealarmen unterstützen das folgende Verhalten für den Ausgang „PA-Status PV-Eingang“ und wenden eine Hysterese von5 % an (abgerundet aus dem Bereich der gültigen Werte).
Die folgenden Einstellungen sind für die Konfiguration von Prognosealarmen auf Avatars mit Prognosealarm-Unterstützung erforderlich:
-
Alarmeingang
-
Alarmdefinition