DOCA0270FR-01

Modification du mot de passe

Pour changer votre OMT mot de passe une fois connecté à l’outil OMT, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le lien Hello (lien utilisateur) dans la bannière en haut du panneau OMT principal.

    Résultat : La fenêtre des PRÉFÉRENCES UTILISATEUR et des PARAMÈTRES DU COMPTE s’ouvre.

    Préférences utilisateur

  2. Dans la section PARAMÈTRES DU COMPTE, cliquez sur Modifier le mot de passe.

  3. Saisissez le mot de passe actuel.

  4. Saisissez le nouveau mot de passe deux fois.

  5. Cliquez sur Soumettre.

NOTE: Les mots de passe doivent contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un caractère alphabétique et un caractère numérique.

Modification du mot de passe

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?