DOCA0270PTBR-01

Alterar senha

Para alterar sua senha da OMT depois de fazer login na OMT, execute as seguintes etapas:

  1. Clique no link Olá (link do usuário) na parte superior do painel principal da OMT.

    Resultado: A janela de PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO e CONFIGURAÇÕES DA CONTA é exibida.

    Preferências do usuário

  2. Na seção CONFIGURAÇÕES DA CONTA, clique em Alterar senha.

  3. Digite a senha atual.

  4. Digite a nova senha duas vezes.

  5. Clique em Enviar.

NOTA: As senhas devem ter no mínimo 10 caracteres, com pelo menos um caractere alfabético e um numérico.

Alterar senha

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?