DOCA0270DE-01

Phasenumkehr

Die Phasenumkehrfunktion erkennt eine falsche Phasenfolge in einem 3-phasigen System, die verursacht, dass ein angeschlossener 3-phasiger Motor oder sonstige 3-phasige Ausrüstung in der entgegengesetzten Richtung als erwartet läuft.

Wenn aktiviert, löst diese Schutzfunktion eine Phasenumkehr-Auslösung aus, wenn die erkannte Stromphasenfolge mit der Einstellung der Stromphasenfolge über einen Zeitraum von 100 ms nicht übereinstimmt.

Dieser Funktion ist kein Alarm zugeordnet. Der Zeitraum von 100 ms ist nicht einstellbar.

Phasenumkehr für Einstellung ABC

ABC

Keine Auslösung

ACB

Auslösung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?