DOCA0270KO-01

위상 역상

위상 역상 기능은 연결된 3상 전동기 또는 기타 회전 장비가 예상보다 역방향으로 실행되도록 3상 시스템에서 잘못된 위상 시퀀스를 감지합니다.

실행 설정된 경우, 이 보호 기능은 감지된 전류 위상 시퀀스가 100ms 기간 동안의 전류 위상 시퀀스 설정과 일치하지 않는 경우 위상 역상 트립을 트리거합니다.

이 기능에 연결된 경보가 없습니다. 100ms 시간을 조정할 수 없습니다.

ABC 설정에 대한 위상 역상

ABC

트립 없음

ACB

트립

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?