DOCA0270FR-01

Événement d’équipement dans un avatar

Lorsqu’un événement interne est détecté sur un équipement donné, tous les avatars associés à cet équipement sont impactés. Par exemple, un événement détecté sur un module d’interface SIL* affectera tous les avatars appartenant au même groupe SIL.

Dans une telle situation, chaque avatar affecté signale un événement d’équipement d’avatar et met ses équipements associés à l’état Repli suivant le tableau ci-dessous (et en fonction de l’équipement particulier).

Module TeSys island à l’origine d’un événement d’équipement d’avatar

Comportement de données

Module d’interface de tension

Toutes les mesures de tension et d’alimentation efficaces et instantanées renvoient la valeur 0.

Module d’interface SIL

L’état du groupe SIL est signalé comme « Groupe SIL affecté par ADE ».

Équipements d’alimentation (module d’interface d’alimentation, démarreur, démarreur SIL)

État Repli : les modules d’alimentation sont ouverts.

  • Les mesures de courant et de puissance renvoient la valeur 0.

  • Calculs d’énergie pour l’avatar mis à jour avec une entrée de 0 pour l’alimentation.

Module d’E/S numériques, module d’E/S analogiques

État Repli :

  • Les sorties numériques sont désactivées (réglées sur 0).

  • Les sorties analogiques se mettent à 0 V ou 0 mA, selon la configuration.

  • Les entrées renvoient la valeur 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?