Avatar-Geräteereignis
Wenn ein internes Ereignis auf einem bestimmten Gerät erkannt wird, sind davon alle avatars betroffen, die mit diesem Gerät verbunden sind. Ein Ereignis, das z. B. auf einem SIL*-Schnittstellenmodul erkannt wird, wirkt sich auf alle avatars aus, die zu seiner SIL-Gruppe gehören.
In dieser Situation gibt jeder betroffene Avatar ein Avatar-Geräteereignis aus und versetzt seine zugehörigen Geräte wie in der nachstehenden Tabelle angegeben in den Fallback-Zustand (geräteabhängig).
|
TeSys island-Modul löst ein Avatar-Geräteereignis aus |
Datenverhalten |
|---|---|
|
Spannungsschnittstellenmodul |
Alle Effektivwert- sowie Momentanspannungs- und -leistungsmesswerte werden als 0 gemeldet. |
|
SIL-Schnittstellenmodul |
Der SIL-Gruppenstatus wird als „SIL-Gruppe von AGE beeinträchtigt“ gemeldet. |
|
Leistungsgeräte (Leistungsschnittstellenmodul, Starter, SIL-Starter) |
Fallback-Zustand: Die Leistungsmodule sind geöffnet.
|
|
Digital-E/A-Modul, Analog-E/A-Modul |
Fallback-Zustand:
|