DOCA0270FR-01

Priorité du journal des événements

TeSys island permet de spécifier un seuil de priorité du journal des événements sur une plage de 0 à 7, avec une valeur par défaut de 3. Les priorités sont définies dans le tableau ci-dessous :

Événement

Priorité

Transition d’état du système

0

Déclenchement de protection d’avatar

1

Réinitialisation de protection d’avatar

1

Alarme de protection d’avatar

2

Événement mineur du système

0

Alarme système

0

Événement interne d’équipement de l’îlot

0

SIL* Arrêt

1

Mise à jour de l’horloge système

0

Débogage

6

Système – autre

3

Panne de courant

4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?