Prioridade do registro de eventos
O TeSys island oferece suporte a um Limite de prioridade de registro de eventos, com um intervalo de 0 a 7 e o valor padrão de 3. As prioridades são definidas na tabela a seguir:
Evento |
Prioridade |
---|---|
Transição de estado do sistema |
0 |
Disparo de proteção do avatar |
1 |
Reinicialização de proteção do avatar |
1 |
Alarme de proteção do avatar |
2 |
Evento secundário do sistema |
0 |
Alarme do sistema |
0 |
Evento interno de dispositivo da ilha |
0 |
SIL* Parar |
1 |
Atualização de hora do sistema |
0 |
Depuração |
6 |
Outros itens do sistema |
3 |
Interrupção de energia |
4 |