DOCA0270FR-01

Serveur FDR

Conditions préalables :

  • L’PLC doit être de marque Schneider Electric™.

  • Le serveur FDR doit être configuré sur l’PLC.

  • Les paramètres FDR des services Ethernet doivent être activés dans le TeSys island DTM.

NOTE: Cette option n’est recommandée que lorsque la carte microSD n’est pas utilisée ou si la carte SD ne peut être lue ou écrite.
DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
Mettez hors service toutes les alimentations avant de travailler sur ou dans cet équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque seul le coupleur de bus est remplacé dans une installation existante, vous pouvez remplacer directement le coupleur de bus – sans utiliser l’OMT pour récupérer les informations du coupleur de bus existant, ou pour entrer les informations sur le coupleur de bus de remplacement. Si vous remplacez uniquement le coupleur de bus, les étapes 1, 2 et 6 ne sont pas nécessaires.

  1. Connectez-vous au coupleur de bus existant via l’OMT pour obtenir son nom de réseau.

    1. Cliquez sur l’icône Paramètres.

    2. Cliquez sur l’avatar système.

    3. Cliquez sur Paramètres de bus de terrain.

  2. Entrez le nom du réseau pour le coupleur de bus existant. Vous en aurez besoin pour configurer le coupleur de bus de remplacement.

  3. Débranchez toute l’alimentation électrique de l’îlot.

  4. Retirez le coupleur de bus existant du rail DIN et installez le module de remplacement en suivant les instructions de la section Installation du coupleur de bus du Guide d’installation de TeSys island.

  5. Mettez l’îlot sous tension, ce qui déclenche le processus de démarrage. Attendez que les voyants s’allument en vert, ce qui indique que l’îlot est entré en état de fonctionnement. Le processus de démarrage prend environ deux minutes.

  6. Connectez-vous via l’OMT et définissez le nom de réseau du coupleur de bus de remplacement comme suit :

    1. Cliquez sur l’icône Paramètres.

    2. Cliquez sur l’avatar système.

    3. Cliquez sur Paramètres de bus de terrain.

    4. Entrez le nom du réseau pour le coupleur de bus. Ce doit être le même nom de réseau que celui qui était attribué au coupleur de bus à remplacer.

    5. Cliquez sur Enregistrer.

    6. Cliquez sur l’icône Panneau de contrôle.

    7. Cliquez sur Redémarrer système. Une boîte de dialogue s’affiche. Respectez les précautions indiquées avant de continuer.

  7. Cliquez sur OK pour redémarrer le système et lancer le processus de démarrage de l’îlot. Attendez que les voyants du coupleur de bus s’allument en vert, ce qui indique que l’îlot est passé à l’état de fonctionnement. L’adresse IP et le réseau prennent effet une fois le redémarrage terminé. Le processus de démarrage prend environ deux minutes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?