DOCA0270PTBR-01

Montagem da interface de rede no trilho DIN

Para instalar a interface de rede no trilho DIN, posicione a ranhura superior da interface de rede na borda superior do trilho DIN e pressione-a contra o trilho até ouvir o barulho de encaixe. Veja a figura abaixo.

Instalação no trilho DIN (mm/pol.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?