DOCA0270FR-01

Installation du bloc de court-circuit LAD9P3 (Démarreurs 9-38 A en avatars étoile/triangle)

Les accessoires du kit LAD9R1 conjointement avec le bloc de court-circuit LAD9P3 servent à relier des démarreurs 9-38 A (Tailles 1 et 2) adjacents pour former des avatars étoile/triangle (« Y/D »). Pour installer les accessoires, suivez les étapes décrites dans le tableau suivant et reportez-vous à Installation du bloc de court-circuit LAD9P3.

Procédure d’installation du LAD9P3

Étape

Action

1

Sur le démarreur qui sera monté sur la gauche, à l’aide d’un tournevis à tête plate, retirez la petite pièce en plastique située près du milieu du démarreur du côté droit. Le couvercle en plastique est caché par une étiquette sur le côté du démarreur. Ne retirez pas le couvercle en plastique du côté gauche du démarreur.

Sur le démarreur qui sera monté sur la droite, à l’aide d’un tournevis à tête plate, retirez la petite pièce en plastique située près du milieu du démarreur du côté gauche. Le couvercle en plastique est caché par une étiquette sur le côté du démarreur. Ne retirez pas le couvercle en plastique du côté droit du démarreur.

2

Installez le verrouillage mécanique LAD9V2 sur le démarreur de gauche. Vous entendrez un déclic une fois la connexion établie.

3

Fixez le démarreur au côté droit du verrouillage mécanique. Vous entendrez un déclic une fois la connexion établie.

4

Fixez l’agrafe de montage à l’arrière des démarreurs. Insérez la partie supérieure de l’agrafe sur les démarreurs, puis poussez vers le bas pour bloquer la partie inférieure de l’agrafe en position.

5

Installez le bloc de court-circuit LAD9P3 au-dessus du démarreur de gauche. Il s’agit du démarreur en étoile (Y).

6

Installez la liaison d’inversion LAD9V6 au bas des démarreurs.

Pour séparer les démarreurs et retirer des accessoires, suivez les étapes décrites dans le tableau suivant et reportez-vous à Installation du bloc de court-circuit LAD9P3.

Procédure de retrait du LAD9P3

Étape

Action

1

Si les câbles plats ont été connectés, déconnectez les câbles des modules avant de retirer les accessoires.

2

Desserrez complètement les vis des bornes de démarreur.

3

Retirez la liaison d’inversion en dessous des démarreurs.

4

Retirez le bloc de court-circuit du démarreur supérieur gauche.

5

Retirez l’agrafe de montage à l’arrière des démarreurs.

6

Utilisez un tournevis à tête plate pour séparer les deux démarreurs.

7

Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le verrouillage mécanique des démarreurs.

Installation du bloc de court-circuit LAD9P3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?