DOCA0270PTBR-01

Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9P3 (partidas de 9–38 A em avatares tipo Y/D)

Os acessórios do kit LAD9R1, juntamente com a ponte de curto-circuito LAD9P3, são usados para acoplar partidas adjacentes de 9–38 A (tamanhos 1 e 2) a avatares em estrela/triângulo (Y/D). Para instalar os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9P3.

Procedimento de instalação do LAD9P3

Etapa

Ação

1

Usando uma chave de fenda plana na partida que será montada à esquerda, remova a peça de plástico pequena que fica próxima do meio da partida, no lado direito. A tampa plástica fica oculta sob uma etiqueta na lateral da partida. Não remova a tampa plástica do lado esquerdo da partida.

Usando uma chave de fenda plana na partida que será montada à direita, remova a peça de plástico pequena que fica próxima do meio da partida, no lado esquerdo. A tampa plástica fica oculta sob uma etiqueta na lateral da partida. Não remova a tampa plástica do lado direito da partida.

2

Instale o intertravamento mecânico LAD9V2 na abertura da partida à esquerda. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita.

3

Prenda a partida à direita no intertravamento mecânico. Você ouvirá um clique quando a conexão for feita.

4

Prenda o grampo de montagem na parte de trás das partidas. Insira a parte superior do grampo nas partidas e, em seguida, empurre para baixo para fixar a parte inferior do grampo na posição correta.

5

Instale a ponte de curto-circuito LAD9P3 na parte superior da partida esquerda. Esta é a partida tipo estrela (Y).

6

Instale o barramento inferior LAD9V6 na parte inferior das partidas.

Para separar as partidas e remover os acessórios, siga as etapas da tabela a seguir e consulte Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9P3.

Procedimento de remoção do LAD9P3

Etapa

Ação

1

Se os cabos flat tiverem sido conectados, desconecte os cabos dos módulos antes de remover os acessórios.

2

Afrouxe completamente os parafusos nos terminais da partida.

3

Remova o barramento inferior da parte inferior das partidas.

4

Remova a ponte de curto-circuito da parte superior da partida esquerda.

5

Remova o grampo de montagem da parte de trás das partidas.

6

Use uma chave de fenda plana para separar as duas partidas.

7

Use uma chave de fenda plana para remover o intertravamento mecânico das partidas.

Como instalar a ponte de curto-circuito LAD9P3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?