Carregamento de arquivos de projeto para a ilha
o software SoMove com o TeSys island DTM permite importar um arquivo de projeto criado com a ferramenta de Configuração de controle de motor. Também é possível usar o software SoMove para construir uma nova TeSys island e gerar o arquivo de projeto sem estar conectado à TeSys island .
Depois de criar o arquivo de projeto e ligar a ilha, conecte o computador que está executando o software SoMove à porta de serviço na interface de rede ou um Wifer à porta de serviço para comunicação usando Wi-Fi. O TeSys island DTM tem um mecanismo de varredura integrado que descobre as TeSys island disponíveis na rede. Quando a varredura estiver concluída, será possível usar o comando Localizar na ferramenta para acionar um indicador LED visual na interface de rede da TeSys island correta. Quando estiver conectado à TeSys island , use o software SoMove para carregar o arquivo de projeto da TeSys island na interface de rede.
Execute as etapas da tabela abaixo para carregar o arquivo de projeto.
Carregamento do arquivo do projeto na ilha
|
Etapa |
Ação |
|
|---|---|---|
|
1 |
Execute o software SoMove . |
|
|
2 |
Conecte-se à TeSys island . |
|
|
3 |
Clique em Armazenar no dispositivo. |
|
|
4 |
Selecione o arquivo de projeto que deseja carregar do computador para a interface de rede. |
|