Eventos principais – Ações corretivas
Quando uma ilha encontra um evento principal:
-
As portas da rede de campo e de serviço não são ativadas.
-
Nenhum avatar é ativado, nem mesmo o avatar do Sistema.
-
Todos os módulos de potência e de E/S ficam no estado de fallback.
-
É necessário um ciclo de energia de controle para sair de um estado de evento maior.
Os cenários a seguir fazem com que a ilha encontre um evento principal:
|
Evento maior |
Diagnóstico |
Ação corretiva |
|---|---|---|
|
A tensão de controle excede 150% |
A tensão ficou acima de 150% por mais tempo do que o permitido |
Verifique se a tensão de alimentação de energia está dentro da faixa. |
|
A tensão de controle excede 120% por 2 s |
A tensão ficou acima de 120% por mais tempo do que o permitido de 2 segundos consecutivos |
Verifique se a tensão de alimentação de energia está dentro da faixa. |
|
Evento interno do dispositivo de interface de rede |
O LED está vermelho e a comunicação com a rede de campo não está funcionando na interface de rede |
Desligue e ligue a energia. Se o problema persistir, entre em contato com o próximo nível de suporte. |