Mesures correctives après événements majeurs
Lorsqu’un événement majeur se produit sur l’îlot :
-
Le bus de terrain et les ports de service ne sont pas activés.
-
Aucun avatar n’est activé, pas même l’avatar système.
-
Tous les modules d’alimentation et les modules d’E/S sont dans l’état Repli.
-
Pour sortir d’un état d’événement majeur, vous devez éteindre et rallumer l’équipement.
Les scénarios suivants provoqueront un événement majeur sur l’îlot :
|
Événement majeur |
Diagnostic |
Action corrective |
|---|---|---|
|
Tension de contrôle supérieure à 150 % |
La tension est restée supérieure à 150 % pendant plus longtemps que la durée permise. |
Vérifiez que la tension d’alimentation est dans la plage. |
|
Tension de contrôle supérieure à 120 % pendant 2 s |
La tension est restée supérieure à 120 % pendant plus longtemps que la durée permise de 2 secondes consécutives. |
Vérifiez que la tension d’alimentation est dans la plage. |
|
Événement interne du coupleur de bus |
Le voyant est allumé en rouge et la communication du bus de terrain ne fonctionne pas sur le coupleur de bus. |
Redémarrez. Si le problème persiste, contactez l’échelon d’assistance supérieur. |