DOCA0270PTBR-01

Fiação do módulo de interface de tensão

Use as diretrizes a seguir e consulte os diagramas de fiação do Avatar do TeSys para conectar o módulo de interface de tensão (VIM).

O módulo de interface de tensão tem um ponto de conexão por meio de um único conector tipo terminal mola removível para a entrada de medição de tensão da rede elétrica. O conector está posicionado na parte superior do módulo.

Conector tipo terminal mola do VIM

Fiação do VIM para aplicações trifásicas

Trifásico,
Número do pino do conector de 5 pinos

Identificação do terminal

Sinal

1

L1

Tensão da fase 1

3

L2

Tensão da fase 2

5

L3

Tensão da fase 3

Fiação do VIM para aplicações monofásicas

Monofásico,
Número do pino do conector de 5 pinos

Identificação do terminal

Sinal

1

L1

Linha ou neutro

3

L2

5

L3

Neutro ou linha

  1. Remova o conector tipo terminal mola. Ele está posicionado na parte superior do módulo, atrás da conexão de cabo plano.

  2. Consulte a tabela acima e faça as conexões de alimentação para o conector VIM. Consulte Fiação dos acessórios para obter informações sobre tipos e tamanhos de cabos.

  3. Insira novamente o conector tipo terminal mola na parte superior do VIM.

NOTA: A detecção da frequência da tensão é feita em L1. Ao fazer a fiação de um sistema monofásico de linha-neutro, se o neutro estiver aterrado, verifique se a linha está em L1 e se o neutro está em L3. Caso contrário, a frequência relatada poderá ser zero.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?