Calefacción y refrigeración
Puede modificar la transición entre la calefacción y la refrigeración utilizando el parámetro Conmutación calefacción/refrigeración.
-
De forma automática con el controlador
-
De manera externa mediante el objeto Modo de calefacción/refrigeración
-
Mediante botón
-
Mediante botón y objeto
Cambio automático
Si selecciona la Cambio automático entre calefacción y refrigeración, el controlador decide qué modo es el adecuado en función de los valores nominales parametrizados, la zona no sensible y la temperatura real actual.
Si selecciona la Cambio externo usando el objeto Modo de calefacción/refrigeración, el controlador solo puede forzarse al modo de calefacción o refrigeración a través del valor de objeto.
Para ello, seleccione el marcador Lectura en inicio del objeto Valor de calefacción/refrigeración.
La unidad externa estará en funcionamiento después de un restablecimiento y admite las solicitudes de lectura. También puede ajustar el envío cíclico en el dispositivo externo.
Zona muerta
La zona no sensible evita que el controlador conmute con frecuencia entre la calefacción y la refrigeración. Por ejemplo, si se emplea un calefactor con fines de calefacción, este dispone de la suficiente energía térmica una vez que la válvula se haya cerrado como para seguir calentando la habitación por encima de la temperatura de consigna.
Ejemplo:
Si ha proyectado el mismo valor para los valores nominales de la calefacción y la refrigeración, la zona no sensible se ajusta a "0 K". Una vez finalizado el tiempo de retardo ajustable, el sistema de aire acondicionado se enfría porque se ha sobrepasado el valor de ajuste de la refrigeración. Si el tiempo de retardo es corto, el controlador conmuta el modo de regulación con bastante frecuencia.
Asegúrese de que el valor de ajuste de la calefacción sea siempre inferior al de la refrigeración.
Estado tras el encendido/descarga
Se define el modo al que cambia el controlador después de la descarga (Calefacción o Refrigeración) o el reinicio (Calefacción/Refrigeración/Como antes de la caída de tensión).
Sistema HC de 2 tuberías/4 tuberías
Finalmente, selecciona entre un sistema de 2 tuberías y uno de 4 tuberías.
En el sistema de 2 tuberías, los medios de calefacción y refrigeración (según la estación) se conducen por las mismas tuberías y se controlan mediante la misma válvula.
A Suministro de refrigeración
B Suministro de calefacción
C Retorno de refrigeración
D Retorno de calefacción
A Suministro de refrigeración
B Suministro de calefacción
C Retorno de refrigeración
D Retorno de calefacción
El cambio entre el medio de calefacción y el de refrigeración lo realiza el sistema, por lo que debe transmitirse al controlador.
El objeto Modo de calefacción/refrigeración envía un "0" para el modo calefacción y un 1 para el modo refrigeración al actuador.