2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Temporisation on et temporisation off

En raison des fonctions de temporisation, le changement d’état du relais n’est pas exécuté immédiatement après la réception d’un télégramme, mais seulement après l’écoulement de la durée de temporisation réglée :

Une fois la valeur d’objet « 1 » reçue, la temporisation on retarde la commutation du contact de relais de l’état non actionné vers l’état actionné.

Une fois la valeur d’objet « 0 » reçue, la temporisation off retarde la commutation du contact de relais de l’état actionné vers l’état non actionné.

Vous pouvez également utiliser les deux fonctions avec un seul canal.


Objets

Pour chaque canal, vous pouvez paramétrer si la temporisation concerne l’objet commutateur, l’objet de durée d’éclairage d’escalier, l’objet de scénario, ou plusieurs objets en combinaison.


Temporisation on et temporisation off (normalement ouvert / normalement fermé)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?