2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction logique

Grâce à cette fonctionnalité, l’objet Commutation et l’objet Entrée logique peuvent être liés logiquement l’un à l’autre.

La fonction logique peut être activée (libérée) dans l’ETS.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Fonction logique

 
– Réglages logique, verrouillage et priorité

Fonction logique

Désactivé

Activé

   

Type d’opération logique

OU

ET

OU EXCLUSIF

   

Valeur de l’objet d’opération logique après rétablissement de la tension du bus ou téléchargement

0

1

   

Valeur d’objet logique

Normal

Inversée

Une opération logique ET, OU ou OU EXCLUSIF peut être réglée. Un paramètre est utilisé pour définir la valeur préréglée de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus et téléchargement.

Par exemple, dans le cas d’un objet logique OU préréglé avec la valeur « 1 » après rétablissement de la tension du bus, la sortie reste activée jusqu’à la réception d’un télégramme « 0 » sur l’« objet logique ». Un comportement paramétré après rétablissement de la tension du bus n’est adopté qu’après la fin de l’opération logique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?