2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Envoi cyclique d’un signal direct

Avec le réglage Envoi cyclique signal direct > 0, l’objet signe de vie central est activé (signal direct).

En cas d’activation, l’appareil envoie cycliquement la valeur « 1 » avec la durée de cycle réglée. Ces informations ne sont qu’un signe de vie du maître KNX. Ici, par exemple, l’appareil peut être surveillé par une visualisation.

Réglages étendus

État de fonctionnement de l’appareil

 
 

Envoi cyclique signal direct (0 à 255, unité = 1 s, 0 = inactif)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?