2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activation de la fonction centrale pour chaque entraînement

La fonction centrale est activée ou désactivée ici pour chaque entraînement.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

Réglages scénarios

Fonction centrale

Activé

Désactivé

Les réglages généraux et les explications de la fonction centrale figurent au chapitre Réglages généraux (Activation des fonctions centrales).

À l’aide de la fonction centrale, vous pouvez simultanément ouvrir ou fermer plusieurs canaux de store avec un télégramme via l’objet Central – Monter/descendre le store.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?