2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activation des fonctions centrales

La fonction centrale vous permet de commuter plusieurs canaux de commutation de sortie simultanément à l’aide d’un télégramme via Central - Objet commutateur.

Cette fonctionnalité est disponible, par exemple, si vous souhaitez éteindre toutes les lampes en actionnant un bouton lorsque vous quittez la maison et allumer toutes les lampes en actionnant un bouton lors du nettoyage de la maison ou en cas d’alarme.


Commande décentralisée sans fonction centrale :


Commande centralisée avec fonction centrale :

Pour les stores et les volets roulants, il existe un objet central séparé avec un objet central correspondant.


Afin d’utiliser la fonction centrale pour les canaux de commutateur/store/volet roulant individuels, vous devez d’abord activer la fonction globale dans l’onglet Réglages généraux.

Réglages généraux

Fonctions centrales

Désactivé

   

Activé

   

Libéré/retardé

Après l’activation, les objets de groupe s’affichent et toutes les sorties sont activées pour la fonction centrale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?